Other Parts Discussed in Thread: DRV8161
器件型号: DRV8161
您好!我们计划在我们的应用中使用 DRV8161DGSR 器件。您能否确认
1) 最大 PWM 频率
2) PWM 是同时驱动高侧还是低侧、还是需要不同的器件
3) 是否有任何压摆率控制可用
4 ) 什么是空白时间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Pranjali:
最大 PWM 频率主要受 FET 导通时间和关断时间以及传播延迟和死区时间的限制。 在大多数情况下、对于我们的大多数驱动器而言、200kHz PWM 开关频率约为最大值。
2.该器件支持用于高侧+低侧控制的单一 PWM 控制以及 2 个 PWM 控制(一个用于高侧,一个用于低侧)。 这可以在 DT/MODE 硬件引脚上配置。 更多信息、请参阅数据表的第 7.3.1.1 节。
可使用 IDRIVE1 和 IDRIVE2 硬件引脚配置栅极电流以调整压摆率
4.死区时间可通过 DT/MODE 引脚上的电阻器进行配置。 有关特定范围、请参阅电气特性表中的 tDEAD 规格。
此致、
Anthony Lodi
大家好、我们的要求如下所示
请查看以下应用示意图 FYR。 我们计划使用 DRV8161 驱动高侧电感负载。

您能否检查并确认此器件是否符合我们的要求。
嗨 Pranjali、
我看不到您的操作条件有问题。
对于外部 MOSFET 驱动器、主要的发热源发生在 MOSFET 上、而不是驱动器上、因此通常不会出现问题。
在 85°C 的环境温度下运行时、可能会达到过热关断、但通过 IC 的散热焊盘具有足够散热的良好 PCB 布局应该会有所帮助。
您可以通过对 GVDD 有效电流进行 P = IV 分析来估算功率损耗。 DS 中的热阻表可用于估算温升。
TJ = RthetaJa*Power + TA

BTW 该驱动器中没有 OV 监控。
此致、
Akshay