This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:PWM 频率

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1601287/drv8161-pwm-frequency

器件型号: DRV8161

您好!我们计划在我们的应用中使用 DRV8161DGSR 器件。您能否确认

1) 最大 PWM 频率

2) PWM 是同时驱动高侧还是低侧、还是需要不同的器件

3) 是否有任何压摆率控制可用

4 ) 什么是空白时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    最大 PWM 频率主要受 FET 导通时间和关断时间以及传播延迟和死区时间的限制。 在大多数情况下、对于我们的大多数驱动器而言、200kHz PWM 开关频率约为最大值。  

    2.该器件支持用于高侧+低侧控制的单一 PWM 控制以及 2 个 PWM 控制(一个用于高侧,一个用于低侧)。 这可以在 DT/MODE 硬件引脚上配置。 更多信息、请参阅数据表的第 7.3.1.1 节。

    可使用 IDRIVE1 和 IDRIVE2 硬件引脚配置栅极电流以调整压摆率

    4.死区时间可通过 DT/MODE 引脚上的电阻器进行配置。 有关特定范围、请参阅电气特性表中的 tDEAD 规格。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    您能给我们提供计算表来计算此器件的功率耗散吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    遗憾的是、我们没有该器件的功率耗散计算器、我们通常可以为集成 FET 器件提供功率耗散计算器、但不能为外部栅极驱动器提供功率耗散计算器。 在计算功率损耗时、我在 Akshay 循环着对粗略计算功率耗散发表进一步评论。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的要求如下所示

    • 持续负载电流 (RMS):6A @24V 电池系统
    • 工作温度:–40°C 至+85°C
    • 工作电压:9V 至 32V
    • 跨接启动:36V
    • 可选/可用电源导轨(电池线除外):+5V
    • 输入 PWM:1.2kHz
    • 占空比:0.5 至 95%
    • 负载突降:65V、持续 400ms
    • 负载数量:高侧 1 个(电感)  
    • 高侧和低侧 FET 的单 PWM 控制
    • 电流检测监控和过流保护  (无需微控制器或软件干预)
    • 过压/短路/击穿保护 — HS 和 LS 都需要受到保护
    • 在热关断时自动重启

    请查看以下应用示意图 FYR。 我们计划使用 DRV8161 驱动高侧电感负载。  

    您能否检查并确认此器件是否符合我们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Pranjali、

    让我回顾一下、我将提供星期四的反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Pranjali、

    我看不到您的操作条件有问题。

    对于外部 MOSFET 驱动器、主要的发热源发生在 MOSFET 上、而不是驱动器上、因此通常不会出现问题。

    在 85°C 的环境温度下运行时、可能会达到过热关断、但通过 IC 的散热焊盘具有足够散热的良好 PCB 布局应该会有所帮助。

    您可以通过对 GVDD 有效电流进行 P = IV 分析来估算功率损耗。  DS 中的热阻表可用于估算温升。

    TJ = RthetaJa*Power + TA

    BTW 该驱动器中没有 OV 监控。

    此致、

    Akshay