This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8904-Q1:用于电流限制的内部分流电阻器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606904/drv8904-q1-internal-shunt-resistors-for-current-limit

器件型号: DRV8904-Q1

尊敬的专家:

对于 DRV8904-Q1 的 IOCP、它似乎在内部为一个半桥的高侧和低侧 FET 共享一个阈值。 因此、客户希望了解:

  1. 我们是否有 2 个分流电阻器用于在一个半桥的上下 FET 附近监视和触发 OCP?
  2. 如果用户想在外部为上部和下部 FET(从 VM 到 OUT1/从 OUT1 到 GND)添加 VDS 监控和保护、是否需要考虑分流电阻器上的压降?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我们是否有 2 个分流电阻器用于在半桥的上下 FET 附近监测和触发 OCP?

    DRV8904-Q1 中使用了不同的监控方案、用于 OCP 检测电路。 该器件使用电流镜、这是将检测到的电流。

    如果想在外部为上部和下部 FET(从 VM 到 OUT1/从 OUT1 到 GND)添加 VDS 监控和保护、他们是否需要考虑分流电阻上的压降[/报价]

    在这种情况下、不需要考虑这一点、因为 OUT 和 VM 或 GND 之间没有检测电阻。

    此致、

    Joshua