Other Parts Discussed in Thread: DRV8904-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8904-Q1
尊敬的专家:
对于 DRV8904-Q1 的 IOCP、它似乎在内部为一个半桥的高侧和低侧 FET 共享一个阈值。 因此、客户希望了解:
- 我们是否有 2 个分流电阻器用于在一个半桥的上下 FET 附近监视和触发 OCP?
- 如果用户想在外部为上部和下部 FET(从 VM 到 OUT1/从 OUT1 到 GND)添加 VDS 监控和保护、是否需要考虑分流电阻器上的压降?
BR、
制造商