This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:步进电机控制序列

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606997/drv8889-q1-stepper-motor-control-sequence

器件型号: DRV8889-Q1

TI 团队大家好、

我的客户要求低于标准。

在非循环 1/2 步进运行模式下、DRV8889 输出电路可能从步骤 1 开始运行。

是否有任何方法可以使 DRV8889 输出电路从步骤 3 开始运行?

以下方法是可行的?

     1:激活 DRV8889 IC((UC 通过 DRVOFF 引脚关闭 DRV8889 IC 输出电路)

      2:将 DRV8889 IC 配置为 1/2 步进运行模式等 (通过 DRVOFF 引脚使 DRV8889 IC 输出电路保持关闭)   

      3:通过发送 STEP 脉冲或 SPI 命令 (通过 DRVOFF 引脚使 DRV8889 IC 输出电路保持关闭)、将步骤 1 增加至步骤 3   

      4:通过更改 DRVOFF 引脚状态来释放 DRV8889 IC 输出电路

    5:DRV8889 IC 输出电路按步骤 3 操作。

请 confrim 以上方法工作以满足要求。

谢谢

Rahil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    [引述 userid=“590213" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606997/drv8889-q1-stepper-motor-control-sequence

    在非循环 1/2 步进运行模式下、DRV8889 输出电路可能从步骤 1 开始运行。

    是否有任何方法可以使 DRV8889 输出电路从步骤 3 开始运行?

    以下方法是可行的?

         1:激活 DRV8889 IC((UC 通过 DRVOFF 引脚关闭 DRV8889 IC 输出电路)

          2:将 DRV8889 IC 配置为 1/2 步进运行模式等 (通过 DRVOFF 引脚使 DRV8889 IC 输出电路保持关闭)   

          3:通过发送 STEP 脉冲或 SPI 命令 (通过 DRVOFF 引脚使 DRV8889 IC 输出电路保持关闭)、将步骤 1 增加至步骤 3   

          4:通过更改 DRVOFF 引脚状态来释放 DRV8889 IC 输出电路

        5:DRV8889 IC 输出电路按步骤 3 操作。

    请 confrim 以上方法工作以满足要求。

    [/报价]

    是、此方法按照所述工作。 当 DRVOFF 为高电平时、只有输出处于高阻态、但分度器保持活动状态、并根据 STEP 和 DIR 输入进行。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的穆鲁加维尔:

    感谢您的快速支持。