器件型号: DRV8889-Q1
TI 团队大家好、
我的客户要求低于标准。
在非循环 1/2 步进运行模式下、DRV8889 输出电路可能从步骤 1 开始运行。
是否有任何方法可以使 DRV8889 输出电路从步骤 3 开始运行?
以下方法是可行的?
1:激活 DRV8889 IC((UC 通过 DRVOFF 引脚关闭 DRV8889 IC 输出电路)
2:将 DRV8889 IC 配置为 1/2 步进运行模式等 (通过 DRVOFF 引脚使 DRV8889 IC 输出电路保持关闭)
3:通过发送 STEP 脉冲或 SPI 命令 (通过 DRVOFF 引脚使 DRV8889 IC 输出电路保持关闭)、将步骤 1 增加至步骤 3
4:通过更改 DRVOFF 引脚状态来释放 DRV8889 IC 输出电路
5:DRV8889 IC 输出电路按步骤 3 操作。
请 confrim 以上方法工作以满足要求。
谢谢
Rahil