Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, MSP-MOTOR-CONTROL, DRV8889-Q1, DRV8889-Q1EVM, MSPM0L1306
器件型号: DRV8889-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1、 MSPM0L1306、LP-MSPM0L1306 和 MSP-MOTOR-CONTROL
我要将 TI 的 drv8889-Q1 示例固件移植到另一个 LaunchPad、我有一个 msp0 3507。 TI 在 MSPM0 SDK 中提供了几个预配置的示例、例如、我是从 2117 LP 示例工程开始的。
但在测试该代码之前、我遇到的问题是、DRV88x9 GUI 应用程序不会拾取在插入该板时创建的 COM 端口、该板在 LP 上具有 XDS110 调试器。 因此、我需要能够使用 Windows 在插入器件时创建的 XDS110 应用/用户 UART (COM)。
我已经验证可以通过它与目标上的代码进行通信、但是 TI GUI 云 DRV824x9 GUI 应用程序或其本地安装的 guicomposer 运行时、似乎是“固定“还是“硬编码“、只允许基于 FTDI 的 COM? 它没有找到其他 coms、我尝试插入几个不同的硬件设备。
我是否可以使该 GUI 应用程序与不受支持的 LP...配合使用? 我是否可以在某处更改配置、使其不能仅探测或查看支持的 COM 器件...?