This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:数据表未指定最小值

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608527/drv8889-q1-datasheet-does-not-specify-the-minimum-value

器件型号: DRV8889-Q1

您好、

DRV8889 数据表未指定开路负载检测时间参数的最小值。 image.png

 

Rnd 想知道开路负载检测时间参数的最小值。 如果可能、您能否解释一下为什么数据表中未指定最小值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的发布。 对于应用中的开路负载检测、无论最短检测时间如何、仅在整个工作条件下的最坏情况检测时间才很重要。 因此数据表中仅提供了最大规格。  根据设置的不同、最短时间可能要短得多。 为什么需要最短时间、目的和设置?  

    此致、Murugavel