Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1
器件型号: DRV8899-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1
TI 团队大家好、
请澄清我的以下问题。
- 对于 SPI 寄存器 CRTL3:
纠正我的以下理解。
DIR 位=>“0"阶“阶跃下降阶跃 1(初始)=> 8 => 7(在非循环 1/2 阶跃运行模式下)
在非循环 1/2 步进运行模式下、DIR 位=>“1"阶“阶跃增大阶跃 1(初始)=> 2 => 3
2.对于 DRV8899、CTRL2 寄存器中 DIS_OUT 的默认状态是什么?
在智能调优纹波控制模式下、对 Ivalley 应用了哪个值? 数据表中不提供 Ivalley 信息。
谢谢。