This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:SPI 寄存器查询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608733/drv8899-q1-spi-register-query

器件型号: DRV8899-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1

TI 团队大家好、

请澄清我的以下问题。

  1. 对于 SPI 寄存器 CRTL3:

纠正我的以下理解。

DIR 位=>“0"阶“阶跃下降阶跃 1(初始)=> 8 => 7(在非循环 1/2 阶跃运行模式下)

在非循环 1/2 步进运行模式下、DIR 位=>“1"阶“阶跃增大阶跃 1(初始)=> 2 => 3

2.对于 DRV8899、CTRL2 寄存器中 DIS_OUT 的默认状态是什么?

在智能调优纹波控制模式下、对 Ivalley 应用了哪个值? 数据表中不提供 Ivalley 信息。

 

谢谢。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    [引述 userid=“590213" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608733/drv8899-q1-spi-register-query
    1. 对于 SPI 寄存器 CRTL3:

    纠正我的以下理解。

    DIR 位=>“0"阶“阶跃下降阶跃 1(初始)=> 8 => 7(在非循环 1/2 阶跃运行模式下)

    在非循环 1/2 步进运行模式下、DIR 位=>“1"阶“阶跃增大阶跃 1(初始)=> 2 => 3

    [/报价]

    是的。 请参阅数据表中提及的以下内容。 无论 DIR 设置如何、起始位置 HOME 始终为“2"。“。 当 DIR = 1 时、对于第一个 STEP 脉冲、分度器会从 2 移动到 3。 当 DIR = 0 时、对于第一个 STEP 脉冲、分度器从 2 变为 1。 当 DIR = 0 时、第二个脉冲将分度器从 1 移动到 8、并针对后续的 STEP 脉冲遵循此反向序列。  

    2. DRV8899 的 CTRL2 寄存器中 DIS_OUT 的默认状态是多少?

    与 DRV8889-Q1 相同。 我们将在下一次更新期间修正数据表中的拼写错误。

    此致、Murugavel  

    3.在智能调优纹波控制模式下对 Ivalley 应用哪个值? 数据表中不提供 Ivalley 信息。

    这是固定值 (19mA + ITRIP 设置的 1%)。