Other Parts Discussed in Thread: DRV2700
部件号: DRV2700
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。
我遇到的问题与 DRV2700 压电式驱动器的应用有关。

负载是一个压电蜂鸣器、其规格如下:
V_OPERATING = 24V、I_OPERATING = 25mA
每当 I 开始增加与 8.2V 输出电压 (V_OUT+- V_IN-= 300mV) 相对应的输入电压 (V_OUT+- V_OUT-) 时、蜂鸣器都会发出噼啪声。
(蓝色 V_IN+、红色 V_IN-,紫色差值)

(蓝色 V_OUT+、红色 V_OUT-对应的差异)

通过将 C_BOOST 增加到 10uF(最初设置为 100nF)、蜂鸣器会产生清晰的声音而不会出现噼啪声。 但是、每当电路板的温度降低约 15°C 或更低时、噼啪声就会恢复。
(V_BOOST 为 100nF)

此致、
Danilo