This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:输出压电蜂鸣器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605534/drv2700-crackle-output-piezo-buzzer

部件号: DRV2700

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我遇到的问题与 DRV2700 压电式驱动器的应用有关。  

负载是一个压电蜂鸣器、其规格如下:

V_OPERATING = 24V、I_OPERATING = 25mA

每当 I 开始增加与 8.2V 输出电压 (V_OUT+- V_IN-= 300mV) 相对应的输入电压 (V_OUT+- V_OUT-) 时、蜂鸣器都会发出噼啪声。

(蓝色 V_IN+、红色 V_IN-,紫色差值)

(蓝色 V_OUT+、红色 V_OUT-对应的差异)

通过将 C_BOOST 增加到 10uF(最初设置为 100nF)、蜂鸣器会产生清晰的声音而不会出现噼啪声。  但是、每当电路板的温度降低约 15°C 或更低时、噼啪声就会恢复。

(V_BOOST 为 100nF)

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时反馈。

    我们进一步研究了我们的问题、并确定了两个‑°C 低温现象:噼啪声和 Vboost 在 6V 而不是 27.5V     时的钳位。我们发现、通过使用 8.56kΩ Rext 而不是 75kΩ 来增加电感器电流、并将 Cboost 增加到 1 µF 而不是 100nF、这大大改善了该行为。 即使在–30°C 、现在一切都正常工作。

    您能否对原理图进行全面审查并提出任何改进建议? 请考虑、我们的输出蜂鸣器额定 电压为 24V、我们在最大音量下使用全动态范围。

     332kΩ/ 17.4kΩ 反馈分压器似乎不完全符合数据表要求 — 是否必须进行更改? 此外、Vboost 约为 27.5V 、不符合“ 高于 24V 输出+5V “指南。 是否必须进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    * 8.56kΩ Rext 代替 15kΩ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。 并提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能在今天之前联系我们、那将会很棒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能您将 R144 替换为 R148、但消息很清晰