Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1
器件型号: DRV8143-Q1
尊敬的团队:
从下面的示波器视图中可以看到(黄色为 IPROPI 信号,紫色为输出电流信号)、当器件启动时、IPROPI 电压低于所需范围、但电流会持续增加、与所需电流无关。 IPROPI 引脚上连接了一个 22nF 电容器、当断开该电容器时、结果是类似的。 我的问题是、如何在超过所需的 ITRIP 电流时防止电流增加? 一段时间 (~200ms) 后、电流回到所需的范围并按照配置运行。
谢谢你