This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:DRV8873SPWPRQ1 和 DRV81004QPWPRQ1 正在审查中。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV8873-Q1, DRV81004-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608330/drv8873-q1-product-under-review-of-drv8873spwprq1-and-drv81004qpwprq1

器件型号: DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8242-Q1DRV81004-Q1

我们正在寻找与电磁阀控制相关的 IC 产品。  

以下两款 TI 产品正在接受使用审核。  

想知道这两个 IC 器件是否可以实现以下功能。  

 

DRV8873SPWPRQ1 DRV81004QPWPRQ1 TI 产品  

4 个或更多需要控制的电磁阀  

-电磁阀规格:电流消耗 0.5A ,DC24V(14W)  

-适用 AEC 标准  

- 阀门操作和非操作都需要开路/短路检测功能。  

 

请告知我考虑的两款产品是否适合实现上述功能。

如果您有以上所列产品以外的任何其他推荐产品、请告知我。

 

谢谢你。  

等待您的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 SOL 阀控制、DRV8873-Q1 可以工作、尽管如果不需要独立的电流检测、但我建议改用 DRV8242-Q1。

    对于 DRV81004QPWPRQ1、请留出一天时间让我的同事对此器件提供意见。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    感谢您的答复。  
    我会查看您推荐的 DRV8242-Q1 产品。  
    等待您的同事订购 DRV81004QPWPRQ1。  

    下面是最重要的功能。  

    当阀门不工作时、它是否仍会重新执行打开/短路检测?  

    阀门操作和非操作都需要开路/短路检测功能。

    谢谢你。

    将等待您的进一步回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最好进一步了解您打算控制的螺线管。

    如果这些开关是非锁存 类型且只需要一个方向的电流、则 DRV81004-Q1 可能更合适。  

    如果 DRV8873-Q1 是锁存类型且需要双向电流、则 DRV8873-Q1 可能更合适。  

    DRV81004-Q1 通过关断状态诊断提供开路负载检测。

     有关更多详细信息、请参阅数据表第 6.3.4.8 节“输出状态监控“。   

    此致、

    David