Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1, DRV8873-Q1, DRV81004-Q1
器件型号: DRV8873-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8242-Q1、 DRV81004-Q1
我们正在寻找与电磁阀控制相关的 IC 产品。
以下两款 TI 产品正在接受使用审核。
想知道这两个 IC 器件是否可以实现以下功能。
DRV8873SPWPRQ1 或 DRV81004QPWPRQ1 TI 产品
4 个或更多需要控制的电磁阀
-电磁阀规格:电流消耗 0.5A ,DC24V(14W)
-适用 AEC 标准
- 阀门操作和非操作都需要开路/短路检测功能。
请告知我考虑的两款产品是否适合实现上述功能。
如果您有以上所列产品以外的任何其他推荐产品、请告知我。
谢谢你。
等待您的答案。