This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LDGSEVM-M:Don'它运行良好

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605518/drv2605ldgsevm-m-don-t-it-work-well

器件型号: DRV2605LDGSEVM-M
主题: DRV2605L 中讨论的其他器件

早上好、

在组装后测试期间、我们发现了问题 DRV2605L 。 在某些情况下、芯片在启动时无法正确初始化、触觉电机无法工作。

奇怪的是、如果我们关闭设备、将 DRV2605L 加热几十度、然后再重新通电、驾驶员就会开始正常工作、在每次触摸时都能提供触觉反馈。 只要器件保持通电状态、芯片就会继续工作。 但是、如果我们关闭电源并让其冷却、除非我们重复加热程序、否则无法再次启动。

更换新的 DRV2605L 可解决问题。 我们已经在显微镜下验证了引脚焊接,并且连接牢固。

在另一种情况下、我们发现了不同的行为:如果器件仅关闭 3 秒、则芯片会进入无法写入系统寄存器(例如 0x01)的状态、但我们仍然可以读取它们。 如果在重新启动之前关闭设备超过 10 秒、则驱动程序将再次正常运行。

多年来、我们一直在生产和销售这些器件、而没有任何硬件变化。 您能否检查一下最近生产批次是否有任何已知问题或“勘误表“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的及时回复。

    关于您的建议、我已经尝试用 0.8uF 去耦电容器替换 1uF 去耦电容器、但行为保持不变。

    请务必注意、来自同一生产运行的其他器件不会显示这些症状。 此外、当我用新芯片更换出现故障的芯片时、问题会立即消失。 没有更改任何其他元件、包括上升时间为 550µs 的电源模块(降压转换器)。

    根据数据表的第 8.3.12.4 节(欠压保护)、压摆率必须大于 3.6kV/s(相当于 3.3V 摆幅的大约 916 纳秒)。 我的器件可以轻松满足这种条件、因为电源斜坡完全在要求的限制范围内。

    我将附上示波器屏幕截图以供您查看。

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来只有一个芯片发生故障还是多个芯片发生故障?  

    您能否联系 TI 现场工程师申请进行故障分析? 他可以帮助退回故障的产品、我们的质量工程师可以深入进行故障分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    目前、我的办公桌上有 4 个故障器件、但我仍在处理在最终测试期间被拒绝的其他电路板、因此这个数量可能会增加。 我已经通过更换 DRV2605L 维修了其他 4 台设备、在所有情况下、换用后问题都已完全解决。

    关于故障分析 (FA)、您能否为意大利的 TI 现场应用工程师 (FAE) 提供联系信息、特别是米兰地区的工程师? 这将帮助我们加快装运故障器件并开始技术调查的过程。

    感谢您的支持。

    此致、
    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 让我与团队核实、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chen、

    你有新闻吗  意大利的 TI 现场应用工程师 (FAE)?

    此致
    Daniele Massara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele

    是的、我刚刚 向 意大利的 FAE 发送了一封电子邮件。 您已被复制。