This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:DRV8353RH 电荷泵在制动过程中容易损坏、如何防止?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607991/drv8353rh-evm-drv8353rh-charge-pump-easily-damage-during-braking-how-to-prevent

器件型号: DRV8353RH-EVM
主题: DRV8353 中讨论的其他器件

我正在使用 DRV8353RH 开发定制的三相 BLDC 伺服驱动器。 在电机减速/制动操作期间、我们会遇到与电荷泵(VCP ~1V、nFAULT 触发)相关的再次出现硬件故障。  

系统规格:

  • 最大工作 VM 数: 77V DC(在~50V 时也会出现故障)

  • 栅极驱动: 已优化(在 Vgs 上未观察到明显的振铃)

  • VDS OCP: 设置为 44A 跳变电流(基于我的 MOSFET、VDS = 0.1V)
  • 其他保护: VM 电源轨上的有源 OVP 电路(功率电阻器+灌电流 MOSFET)

问题: 在电机突然减速或主动制动期间、IC 损坏会持续发生。 我们怀疑 BEMF 和再生能量会使 VM/Vdrain 电压推至超过绝对最大额定值、特别是损坏电荷泵电路。


观察结果:

  1. 标准电源 OVP 对于这些瞬变反应太慢。

  2. 由于触发逻辑中的延迟、我们的主动制动电阻电路似乎不足。

  3. 损坏是永久性的;一旦电荷泵发生故障、就必须更换 IC。

 

寻求以下方面的建议:

  •  DRV835x 系列中的电荷泵是否对 超过 100V 的 Vdrain 尖峰特别敏感?

  • 关于如何改进电路以防止此问题的建议。

    谢谢、
    海丰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件分享原理图和波形信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、由于在制动条件下会发现损坏、因此很可能是由于电源泵送而发生损坏。 较大的瞬态尖峰可能会损坏引脚。 我们在 DRV8353 绝对最大值表中有相应的规格、其中突出显示了直流和瞬态尖峰引脚额定值。  

    您是否收集了电源的波形以及保护 MOSFET 的行为、看看它是否会及时开启以消耗额外的电荷? 这可能有助于确定如何改进保护电路。

    一种可能的电路修改方法是使用齐纳二极管或 TVS 二极管来消耗电源中的电荷。 不过、 需要研究二极管的功率能力、以确保它们适用于您的应用。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、谢谢您的响应、我想尝试捕获波形并增大 TVS 峰值脉冲额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    请在获得结果后告诉我。

    此致、

    Joseph