Other Parts Discussed in Thread: ULC1001, ULC1001-DRV2911EVM, ULC1001-DRV290XEVM
器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001、 ULC1001-DRV290XEVM
您好、
我一直遵循 ULC1001 用户指南并运行校准程序、我发现了一种可能表明压电连接/触点有问题的行为。
校准期间、报告的结果看起来异常。 例如、“Min Imp (Z_Ohm)“显示为 0、有些值看起来卡在非常小的数字上(例如,峰值电流约为 0.01A)。 基于此、我怀疑可能无法正确确定共振搜索、并且由于电气或机械(声学)接触问题、系统可能无法正确地“看到“压电。 
您能否确认上述症状模式是否与 ULC1001 上的压电接触/连接问题一致?
如果这个假设是合理的、您能否建议可能的根本原因和建议的检查? 我特别希望在以下方面提供指导:
-
导致无效校准结果的典型失效模式(例如,最小值实现= 0)
-
建议进行电气检查以确认压电体已正确连接(例如,预期电容范围,连续性检查点,接线长度限制等)
-
对引线长度、电缆类型(双绞线/屏蔽)或焊接/连接点上应力有任何已知灵敏度

作为参考、从快速检查来看、我组装的接线和连接点不会出现明显的错误;但是、我可能会缺少一些特定于 ULC1001 校准的最佳实践。
任何建议或检查清单都将非常有帮助。
此致、
Conor