This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:请查看 DRV8889-Q1 的原理图

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610133/drv8889-q1-please-review-the-schematic-of-drv8889-q1

器件型号: DRV8889-Q1

尊敬的 TI 专家:

客户使用 DRV8889-Q1 制作原理图。 您能回顾一下吗?

DRV8889A-Q1_Executive (step).pdf 

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您发送编修。 我查看了 2x DRV8889-Q1 的附加原理图。 它遵循我们关于外部元件的数据表建议。 VREF C507 和 C518 上的电容器不是必需的、可以将其移除。  

    此致、Murugavel