This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV8705 输出端的开路负载电阻

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610823/drv8705-q1-drv8705-openload-resistance-at-output

器件型号: DRV8705-Q1

您好 TI 专家

我有一个关于关闭状态下开路负载诊断的问题。 以下是应用手册中的开路负载故障示例和数据表中的参数。

  1. 从数据表中可以看到 Rold 的定义。 发生开路负载时、它是否等于应用手册中的 Rdlot?
  2. 对于 Rold、这是否意味着如果 OUT1 和 OUT2 之间的电阻大于 Rold、则会将其检测为开路负载故障? 如果电阻小于 Rold、它不会报告开路故障?

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bing、  

    感谢您的提问。  

    在数据表中定义了 OLD。 当发生开路负载时、它是否等于应用手册中的 Rdlot?

    Rdlot 是一个诊断电阻器、用于在电机断开时实现开路负载检测、可以等于 Rold。 OLD 在 SHX 和 SHY 之间为开路负载电阻。  

    对于 Rold、这是否意味着如果 OUT1 和 OUT2 之间的电阻大于 Rold、则会被检测为开路负载故障? 如果电阻小于 Rold、则不会报告未决故障?

    是、Rold 显示了 OUT1 和 OUT2 之间开路负载电阻的典型值、这被视为开路负载。 电机电阻在几欧姆的范围内、远低于 Rold。   

    如果您对 OOL 有任何问题、请告诉我。  

    好极了  

    Mojtaba.