This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316-Q1:重新启动确认

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608215/drv8316-q1-reboot-confirmation

器件型号: DRV8316-Q1

芯片重新启动后、应该检查哪个引脚、或者有其他方法可以确保它正确复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    您要检查什么? 是否要在重新启动芯片后检查器件何时准备就绪? 通常、这在 nsleep =1 后为 1ms  

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yara:

    我想检查芯片是否重新启动。 与之类似、对于汽车的信息娱乐系统、如果在重启时出现启动动画、或者如果日志中显示版本信息、您可以告诉系统已重启。 那么、对于芯片本身、如何确定其是否已重启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    我认为在 VM 断电时会锁存 NPOR 位

    但是、如果使用 nSLEEP 复位器件、则不会指示器件已复位。

    此致、

    Yara