This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:DRV8434:电流波形

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610701/drv8434-drv8434-current-waveform

器件型号: DRV8434

您好团队:

我的客户观察到电流波形出现异常变化、希望了解这种行为背后的原因。 如波形所示、电流有两个急剧下降。 在我们的设计中、DRV8434 配置为在智能调优动态衰减模式下运行。

在提供的图中:

  • 通道 1 显示芯片的阶跃输入、

  • 通道 2 是 VREF 输入、而

  • 通道 3 是 Aout 电流。

quanti_000.png

此致、

于龙正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Longzheng:

    感谢您的发布。

    我们需要以下信息来诊断此问题。 VM 电源电压、VREF 电压值、微步进模式设置、阶跃是否为 1kHz?、步进电机数据表以及如何测量电流波形? 确认是否带有夹紧式电流探头会有所帮助。

    这看起来像是全步进模式运行。 电流波形的负部分缺失。 我们还能得到完整的正负部分吗? 假设使用了全步进、它看起来像预期的电流斩波调节。 对于全步进、客户可以使用慢速衰减而不是 STDD。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复。

    VM 电源电压为 24V 、VREF 电压的平均值为 854.5mV 。

    微步进模式设置为非循环 1/2 步进、步进频率约为 700Hz 。 随附的图显示了步进电机的基本电气特性。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    在电流探针上使用钳位‑Ω 来测量电流。 下面是一张说明测量设置的照片。

    还随附了一个图、其中包含电流波形的完整正负部分。

    此致、

    于龙正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Longzheng:

    感谢您提供详细信息。 STDD 衰减模式适用于此步进模式。 如果需要、对于电流的第二和第四象限中的 STDD 衰减、这就是电流调节 PWM 在第二象限和第四象限中具有更大纹波的原因。 波形完全正常、我没有看到任何问题。 例如、如果他们需要在这个低速时降低这些尖峰、VM 可以降至 12V。 客户还可以尝试 STRC 衰减。 总的来说、没有问题、没有问题。  

    此致、Murugavel