This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:nFAULT 和 nSLEEP

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606250/drv8701-nfault-and-nsleep

器件型号: DRV8701

您好、

我找到了以下有关 nFAULT 和 nSLEEP 之间关系的主题。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/860380/drv8701-e-nfault-pin-active-1ms-when-turning-bridge-on-or-off

何时会修订有关此内容的数据表?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 DRV8701 已在 10 多年前发布、现在没有计划更新数据表。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    感谢您的答复。

    我知道数据表没有发生变化。

    为了采取措施、请告诉我以下几点。

    1. nSLEEP 开启/关闭时 nFAULT 产生的最大脉冲宽度(低电平时间)是多少?

    2.从 nSLEEP 被开启/关闭到故障被置位的延迟时间是多少?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的其他问题。 我们会在几天后向您提供反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    我期待收到您的答复。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    您有任何更新吗?

    请告诉我您可以回答的大概日期。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我们看看内部将会向您提供反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问  

    在 nSLEEP 为低电平时、nFAULT 应为低电平。

    根据规格、tWAKE 时间最大为 1ms。 NFAULT 应 最迟在 1ms 后释放。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    感谢您的答复。

    我很抱歉我的解释不够充分。 请在下图中告诉我 1~4 μ s 的最长时间。

    1.当 nSLEEP 为低电平时、nFAULT 应为低电平。

    ->在以下线程的波形中、当 nSLEEP 从高电平变为低电平时、nFAULT 从高电平变为低电平。 当 nSLEEP 为低电平时、nFAULT 是否始终变为低电平?

     DRV8701:E:nFAULT 引脚激活打开或关闭电桥时 1ms 

    2.tWAKE 时间最大为 1ms、符合规范。 NFAULT 应 最迟在 1ms 后释放。

    ->我是否正确理解 tWAKE 对应于我创建的图中的 3 和 4 的合并时间?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya-San:

    您能否提供最新进展情况?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta-San、

    森田山目前正在出差、他的回复可能会延迟。 我们将尝试解决您的问题。

    1.当 nSLEEP 为低电平时、nFAULT 应为低电平。

    只有在 DVDD 电源为内部可用之前、nFAULT 才会保持低电平。 但是、当 nSLEEP = 1 时、DVDD 内部稳压器会被禁用。 内部电路可能保持有效状态、nFAULT 仅在 DVDD 电压可用(DVDD 电容器放电)之前处于低电平。 此后、由于外部上拉电阻、nFAULT 的漏极开路 FET 不再导通、并且 nFAULT 将变为高电平。  

    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606250/drv8701-nfault-and-nsleep/6204920

    [/报价]

    请参阅下面的示波器截图。 绿色表示 nSLEEP、黄色表示 nFAULT、橙色表示 DVDD 引脚电压。 第一个捕捉显示了当 nSLEEP 1 变为 0 时 DVDD 放电。 基于此、“2"的“的时间可能约为 1.25ms

    查看捕获的放大版本。 以及数据表中显示最大值的 tSLEEP 规格 100 μs 的值 。 示波器捕获显示了 15 μs 、其值小于 100 μs 的最大值  。

    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606250/drv8701-nfault-and-nsleep/6204920

    [/报价]

    请参阅下面的示波器截图。  绿色表示 nSLEEP、黄色表示 nFAULT、橙色表示 DVDD 引脚电压。

    根据数据表规格、tWAKE 最大为 1ms 当 nSLEEP 变为 高电平时、nFAULT 会保持低电平、在 tWAKE 之后、它会变为低电平、假设 VCP 稳定且应用中没有其他故障。 您可以看到低电平时间“4"约“约为 0.75ms、最大值< 1ms。

    查看  捕获的放大版本。 一旦 DVDD 上升到功能、您就会看到 nFAULT 变为低电平。 这将是您显示的时间“3" ,“,该、该时间是围绕 25 μs 测量的。  

    对于应用设计、tSLEEP 最大值至关重要 “1"和“和 tWAKE 最大 数据表中提供的“3 + 4“规格。  

    [报价 userid=“460063" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1606250/drv8701-nfault-and-nsleep/6204920
    根据规格、tWAKE 时间最大为 1ms。 NFAULT 应 最迟在 1ms 后释放。

    ->我是否正确理解 tWAKE 对应于我创建的图中的 3 和 4 的合并时间?

    [/报价]

    没错。

    此致、Murugavel