This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876-Q1:有关向 GND 线路添加电容器的问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8876-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612233/drv8876-q1-question-about-adding-capacitor-to-gnd-line

器件型号: DRV8876-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 DRV8876-Q1 制作了第一个原理图、

在此过程中、他们向 GND 线路串联了电容器、如下图所示、以进行 EMI 调优。

image.png

(由于机密事项,我删除了其余部分。)

您能否检查一下、它对于 EMI 调优来说是有效的典型设计?

是否推荐了另一种通过添加其他元件(如 RLC?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    这不是我以前见过的 EMI 解决方案、但我可以看到、如果 GND 平面上有噪声、这种方法起作用、尽管 GND 平面通常相对安静、通常不是噪声源、但通常是从 FET 和电机本身切换。

    有关 EMI 设计技巧、请参阅以下文档: TIPL_MOTOR DRIVERS_EMI design_tips。 常见的解决方案是用于开关噪声的 π 型滤波器、用于开关 FET 附近的电容器、电机端子附近的电容器以及用于全桥负载的输出端的电容器。  

    此致、

    Joshua