This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:MCF8316-Q1 或 MCF8329-Q1 实现的防引脚蚀功能

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612127/mcf8316c-q1-anti-pintch-function-achieved-by-mcf8316-q1-or-mcf8329-q1

器件型号: MCF8316C-Q1

尊敬的专家:

我的客户计划将 MCF8316-Q1/MCF8329-Q1 用作汽车中的 BLDC 驱动器。 他们希望在此设计中添加抗引脚功能。 我已经注意到 BEMF 保护可用于失速保护和检测。

我们可以将其用于 Anti-pintch 函数吗?

在这种情况下、我们是否有可报告引脚匹配问题的加速引脚? 或者、我们必须通过 nFault 读取寄存器以获取失速信息?

MCF8316 和 MCF8329 都可以用于这种失速检测情况? 是否有其他推荐的设备?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    异常 BEMF 检测功能可用于故障检测。

    可以配置多个异常 BEMF 阈值电平。 需要使用实际负载进行测试、以确定异常 BEMF 检测提供的灵敏度是否足够。

    失速检测事件通过 nFault 引脚发出信号。 当发生失速检测时、nFAULT 引脚会被拉低。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.