请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MCF8316C-Q1
尊敬的专家:
我的客户计划将 MCF8316-Q1/MCF8329-Q1 用作汽车中的 BLDC 驱动器。 他们希望在此设计中添加抗引脚功能。 我已经注意到 BEMF 保护可用于失速保护和检测。
我们可以将其用于 Anti-pintch 函数吗?
在这种情况下、我们是否有可报告引脚匹配问题的加速引脚? 或者、我们必须通过 nFault 读取寄存器以获取失速信息?
MCF8316 和 MCF8329 都可以用于这种失速检测情况? 是否有其他推荐的设备?
BR、
制造商