Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1
器件型号: DRV8702-Q1
DRV8702-Q1 元件数据表规定、引脚 VM(引脚 28)和 VCP(引脚 29)之间建议的电容器为 1uF。
由于组装误差、BOM 上错误安装了 0.1uF 50V X7R 陶瓷电容器。
一段时间以来、我们一直看到已安装电路板领域重新出现、经过几年的正确运行、不再能够正确驱动 H 桥 MOSFET、向微控制器发送故障信号(引脚 10 - nFAULT - LOW)。
即使用新的电容器(也是 0.1uF)替换也无法实现正确运行。
为了确保正常运行、您必须用容量更高的电容器替换该电容器、或更换 DRV8702-Q1 元件。
我的问题是:
1) 在几年的正确操作后,什么原因可能导致故障?
2) 额定值错误的电容器是否可能导致 DRV8702-Q1 元件在运行多年后出现故障? 为什么电容器会损坏 DRV8702-Q1 元件?
3) 我们安装了数千块板;目前,故障正在影响几十个零件。 我们是否应该预计未来会出现大量故障?
感谢您的合作
此致
Nereo Talli
CHECK-UP SRL(意大利)