This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:RSVD 引脚

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612188/drv7308-rsvd-pin

器件型号: DRV7308

您好团队:

RSVD 引脚的用途是什么? 与 OUTx 有什么区别?

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    RSVD 引脚仅供内部使用、在客户的应用中应短接至 OUTx。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony-San:

    我们知道客户应用中的连接。 这个引脚用于 TI 的测试过程还是其他用途?

    我们想知道目的、客户将判断是否采取任何特殊措施。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    是、此引脚  仅用于 TI 内部测试目的。 除了将此引脚短接至 OUTx 外、无需对此引脚执行任何特殊操作。

    此致、

    Anthony Lodi