This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825PEVM-AMPS097:差分模拟输入范围

Guru**** 2846380 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612846/drv5825pevm-amps097-differential-analog-input-range

器件型号: DRV5825PEVM-AMPS097
主题: PCM9211 中讨论的其他器件

您好的团队、

客户希望评估具有模拟差分输入的 DRV5825PEVM。

我认为、它来自 3.5mm 音频插孔、并使用 PCM9211 通过阅读 EVM 用户指南将其转换为数字信号。 但它不包含 J6(模拟插孔)和 PCM9211 的原理图。 输入信号的范围是多少以及如何连接? PCM9211 INR/INL 标称值为 3Vpp、最小值为–0.3V、最大值 (VCCAD + 0.3)< 6.5。

image.png

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    如您所述、标称输入为 3Vpp、最小/最大范围为–0.3V 至 6.5V。  

    将 3.5mm 插孔连接到 EVM 上的模拟输入连接器。 3.5mm 连接器 J6 显示在 EVM 原理图上。

    请参阅以下代码片段:

    此致、

    Sebastian