This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:有关速度单位、Rs/MCF8329A Ls 定义、TI 电机控制中极对设置的阐释

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613055/mcf8329a-clarification-on-speed-units-rs-ls-definition-pole-pairs-setting-in-ti-motor-control

器件型号: MCF8329A
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我正在将 MCF8329A EVM 板与 MotorStudio GUI 搭配使用、需要对以下几点进行澄清:

1) GUI 中显示的速度 (Hz):
当速度参考和反馈以 Hz 为单位时、该机械轴频率还是电气频率?

2) Rs 和 Ls 值:
在识别电机参数期间、测得的 Rs 和 Ls 值是每相还是线对线?

3) 手动值被覆盖:
如果我手动输入 Rs/Rs Ls、它们似乎会在电机识别后或电机运行时发生变化。
估算器是否在内部使用测量值覆盖它们? Rs/Rs 是否应 Ls 始终保留为测量值?

4) 极对设置:
我在 MotorStudio 中找不到极对/极数字段。
电机极对应该在 C2000 MotorControl SDK 工程中定义在哪里? 这是否在固件源文件(例如电机参数标头)中设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavana、


    1.这是指电动机的电频率。

    2. R 和 L 参数作为相位值进行测量。

    3.是的,您可以通过在可选参数窗口中输入 R 和 L 值来防止 SmartTune 覆盖这些值。

    4、电动机电频率仅用于速度显示目的。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可选参数窗口在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavana、

    在 SmartTune 窗口中、可选电机参数如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置的值仍被测量值覆盖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavana、

    我会在我这边检查一下。  

    您还可以通过 Advanced Tuning 页面将电机电气参数写入器件、如下图中突出显示的那样

    谢谢、

    Dhinesh