This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:如何下载适用于 MSPM0Lx 系列的 TI GUI Composer 演示应用的 GUI 源代码?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1612467/drv8889-q1-how-can-i-download-gui-source-for-ti-gui-composer-demo-app-for-mspm0lx-family

器件型号: DRV8889-Q1
主题: MSPM0L1306 中讨论的其他器件

我可以下载 DRV8889-Q1 LP EVM 的完整源代码、包括 GUI 安装程序、但这与 TI 为 MSPM0Lx 控制器系列提供的 GUI 不同。 该 GUI ,在线在这里:
https://dev.ti.com/gallery/view/TIMSPGC/MSPM0L-DRV8889Q1-EVM-GUI/ver/1.0.0/#:~:text=Decay%20Mode,Powered%20By%20GUI%20Composer%E2%84%A2

我正在尝试让它与我的电路板一起工作、我希望获得它的完整源代码、特别是与目标的变量绑定。

我可以从哪里下载该工程并将其用于 TI 的 GUI 云设计器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI MSPM0 SDK https://www.ti.com/tool/MSPM0-SDK 中提供了该工具。 您可以从此 SDK 网页下载 CCS 工程和源代码。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 CCS project!= Cloud GUI project ...? 我不需要目标 MCU 固件、特别是视觉 GUI 代码。

    我可以启动该云应用、但我希望其代码在我自己的 ti GUI 云编辑器中运行并修改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、该文件用于 MSPM0 固件 CCS 工程。

    需要专门的可视 GUI 代码。

    我假设您熟悉 TI GUI Composer。 首先、  使用您的 myTI 凭据登录 https://dev.ti.com/gallery/。 然后转到这个网站; https://dev.ti.com/gallery/search/drv8889-Q1%20mspm0。 这将打开 GUI 厨房。 您可以启动 GUI Composer GUI 工程、如下所示。

      

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现它,它得到了进口 — 谢谢。  

    我似乎有问题,它完全工作: LED 位标志 — UVLO、cpuv 等. -他们总是在。  我已经尝试始终在目标上将它们都显式设置为 false、但它们永远不会在 GUI 中更改。  而 Fault  Pin 标志始终关闭。 所以我真的迷路了、因为这里有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴您找到了它、谢谢。  

    我似乎有问题,它完全工作: LED 的位标志 — UVLO、cpuv 等.. -他们总是在。  [/报价]

    引用的 GUI 是 为 MSPM0L1306 Launchpad + DRV8889-Q1 示例目的创建的。 它 通过提到的 MSPM0L1306 Launchpad 以及 Launchpad 和 DRV8889-Q1 之间提到的互连进行了测试。 所有寄存器读取和 CONFIG 寄存器写入均确认有效。  

    我似乎有问题,它完全工作: LED 的位标志 — UVLO、cpuv 等.. -它们始终开启。

      我进行了 MSPM0L1306 Launchpad + DRV8889-Q1 设置、我通过连接的步进电机进行了快速测试。 除了 LED 指示灯面板外、所有其他功能(包括 FAULT 引脚 GUI 指示灯 LED)都正常工作。 我认为创建示例的人没有实现 LED 指示灯面板 — 这不会影响功能。 故障状态寄存器读取是正常的。 我的建议是忽略 LED 面板。 GUI 功能完全正常。  

    在该电机驱动器论坛中、我们的重点是电机驱动器、包括步进电机驱动器 DRV8889-Q1。 我们可以解决与 DRV 器件相关的任何问题。  

    如果您熟悉 GUI Composer 以及 MSPM0 固件、则可以让 LED 在 GUI 示例中工作。  对于 GUI Composer 相关问题、请使用器件型号“GUI Composer “创建新帖子、而对于带有该微控制器器件型号的 MSPM0L1306 相关问题、请创建新帖子。 您的帖子将自动定向到相应的主题专家。 请按解决方法关闭此帖子。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您熟悉 GUI Composer 以及 MSPM0 固件、可以让 LED 正常工作

    不、我发现了它。 文档以及 GUI Composer 及其库的版本控制不太清楚或者很少集中找到。

    或与 GUI Composer 相关的问题、请使用器件型号创建新帖子

    您能否展示 在尝试在此处创建论坛帖子时如何选择 GUI Composer 作为器件型号? 我现在尝试过 2 次找到它、不过没幸运、插入 GUI Composer 找不到任何具有此名称的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否展示在尝试在 此处创建论坛帖子时如何选择 GUI Composer 作为器件型号? 我现在已经尝试了 2 次找到它,没有运气,插入 GUI Composer 找不到任何具有这样一个名称的器件型号。

    我想您可能需要将其作为 MSPM0L1306 的一部分来执行此操作;

    此致、Murugavel