This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:DRV11873–OCP 行为与锁定保护操作之间的关系、并重试时序说明

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610177/drv11873-drv11873-ocp-behavior-vs-lock-protection-operation-and-retry-timing-clarification

部件号: DRV11873

问题/描述

TI 团队大家好、

我们正在调查与相关的现场故障问题 DRV11873 过热保护、我们想阐明该器件的保护行为。

观察到的主要故障模式是 相位 (W) 和 VCC 之间短路以及 VCC 至 GND 短路导致的 IC 损坏
客户方面的一个假设是 低电流限制设置 (1A) 导致重复启动失败 因素 热累积 最终导致 IC 损坏。

为了正确验证该假设、我们想确认以下几点 OCP 和锁定保护行为


1.启动期间的 OCP 与锁定保护行为

角度 未机械锁定 ,但 启动电流超过 OCP 电平 、设备最终是否进入 锁定保护模式

具体来说:

  • 如果在启动期间由于电流限制不足而重复触发 OCP、

  • 内部保护状态机是否会将此情况与转子锁定情况类似并进入锁定保护?

出于验证目的、我们正在考虑 固定电机轴 以特意触发锁定保护。
是否可以考虑该测试条件 在功能上等效 是否从 IC 保护的角度考虑允许 OCP 触发的重复启动故障?


2. OCP 事件后的重试行为

数据表提供了输入阻抗 锁定保护 被激活时、器件大约每重试一次 7 秒

  • 当进入锁定保护时 由于 OCP 而产生的电流 、设备是否遵循 相同的~7 秒重试间隔

  • 或者、仅 OCP 事件和锁定保护事件之间的重试行为是否不同?


3.重试定时配置和容差

  • 重试时间(~7 秒) 引导加载程序 内部固定 或是否可以从外部进行调整?

  • 有什么已知的吗 或与温度相关的变化 处于该重试间隔内?

我们无法在数据表中找到有关重试时序容差的详细信息、因此希望进行澄清。


附加上下文

作为纠正措施、客户建议:

  • 增大 电流限制设置 从而减少启动故障

  • 更新了 TVS 二极管规格 提高浪涌/ESD 稳健性

我们想从器件运行的角度确认上述有关保护行为的假设是否有效。

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的详细说明。

    我来阐明一下过流保护功能的工作原理。

    此特性根据外部电流检测电阻值来调节电流、但不会导致器件关断

    是否有其他损坏的器件表现出相同的故障特征?

    您能否探测 VCC 和 OUTU/V/W 电压来监测电压尖峰? 给定 20V 绝对最大额定值、实际工作电压是多少?

    在向电机线圈施加电流后、如果器件由于过流保护或锁定故障而输出 tri 状态、电感反冲可能会产生电压尖峰。 请调查这种可能性。

    所使用的总线电容值是多少?“

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Venkatadri

    我们有关于的技术问题 DRV11873 的过流保护行为 、具体与中的说明相关 第 8.3.7 节(过流保护) 电源电压。

    数据表指出:

    “在过流保护期间、DRV11873 仅限制流过电机的电流、而不会关闭电机运行。“

    基于这种行为、我们想澄清以下几点:

    1. 如果过流情况持续存在、而不复位电源 、设备是否无限期地保持限流模式?

    2. 在这种持续过流保护条件下、 IC 内部是否存在热累积的风险 、这可能会导致:

      • 器件性能下降

      • 长期可靠性问题

      • 或永久性 IC 损坏?

    3. 是这种情况下应该自动干预的内部热保护、或者是这样 外部电源复位或系统级保护 是否建议防止过大的热应力?

    我们将在现场故障分析中评估此行为、并感谢您提供有关长期过流条件下安全操作实践的指导。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我目前不在办公室、将在本周晚些时候提供更详细的答复。
    OCP 重试  设置为 5 秒、这不会导致任何热累积。 您能否监测直流母线电压? 我们需要验证故障引起的截止期间是否由于绕组能量而可能出现过压情况

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.