This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:螺线管驱动器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610980/drv8714-q1-solenoid-driver

器件型号: DRV8714-Q1

您好的团队、

我的客户正在搜索 CDC 悬架的电磁阀驱动器、要求如下:

  1. MCU 没有 PWM 资源、因此驱动器中需要 PWM 发生器;
  2.  >= 20kHz 频率
  3. 4 通道
  4. 5A 电流能力、也接受外部 MOS
  5. VDS 监测器

DRV8714 或许是适用于大多数规格的良好解决方案、但器件中没有 PWM 发生器、客户需要持续刷新 HBX_PWM 来更改高电平/低电平状态、我们需要检查是否可以使用该方案来模拟 PWM、是否存在频率限制? 效果如何? 有什么需要注意的吗?

还是有更好的解决方案?

谢谢

BR、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    DRV8714 或许是适合大多数规格的良好解决方案、但器件中没有 PWM 生成器、客户需要继续刷新 HBX_PWM 以更改高电平/低电平状态、我们需要检查是否可以使用此方案来模拟 PWM[/报价]

    是的、这可以仿真 INx 开/关占空比。 它需要高速率连续进行 SPI 事务。  

    是否存在频率限制? 效果如何? 有什么需要注意的?

    在所需的 PWM 为 20kHz 时、SPI 写入一个用于 ON、另一个用于 OFF、必须与 50 μs 周期一起发生。 这将是 2 次 16 位 SPI 操作、 每个操作都有 25 μs 周期。 考虑到 16 个 20 μs 可能需要两个周期之间的时间、每个 SCLK 必须是 ≤1.25 μs 周期或 ≥800kHz。 虽然 DRV8714-Q1 SPI 为此提供了支持、因为其 SCLK 规格高达 10MHz、但每次写入时控制器可能都很难跟上这种定期可预测时序水平。  

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    对于 DRV8714、客户希望在高侧悬空的情况下仅使用半桥的低侧 MOS 进行驱动、如下图所示。 使用 PWM 进行驱动时、高侧是否会报告 VDS 故障? 是否有办法在不影响低侧检测的情况下屏蔽高侧 VDS 检测?

    如果配置为 VDS 禁用模式、则将禁用所有半桥 1-8(包括低侧)、是否有任何仅禁用高侧 VDS 的方法?

     使用 DRV8714 作为低侧驱动器时需要考虑任何其他注意事项。 他们是否需要将 GH4 和 SH4 连接到 VALUE_SUPPLY 以避免错误地报告 VDS 故障?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    对于 DRV8714、客户只希望使用半桥的低侧 MOS 进行驱动、使高侧悬空、如下图所示。 使用 PWM 进行驱动时、高侧是否会报告 VDS 故障? 是否有办法在不影响低侧检测的情况下屏蔽高侧 VDS 检测?[/报价]

    应该有一个续流肖特基二极管用于驱动电感器 — 请参阅下文。  

    螺线管连接在 SH4 和漏极之间、因此 VDS 电压将是螺线管线圈两端的电压。 在有 PWM 的情况下、HS-FET 导通(GHx 驱动)、LS-FET 将关断。 一旦续流二极管耗散电感反冲电压(应足够快地发生)、线圈上的电压应非常低。 将 VDS HS-FET 4 阈值设置为足够高的值、以避免 VDS 跳闸。 您可以尝试一下吗?

    DRV8714-Q1 具有分离式 HS 和 LS 螺线管控制模式、用于驱动螺线管。  

    [引述 userid=“577323" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1610980/drv8714-q1-solenoid-driver/6223327

    如果配置为 VDS 禁用模式、则将禁用所有半桥 1-8(包括低侧)、是否有任何仅禁用高侧 VDS 的方法?

    [/报价]

    无法独立于 LS VDS 检测来屏蔽或忽略 HS VDS 跳闸。 VDS 考虑的是一个半桥电平。

    使用 DRV8714 作为低侧驱动器时的任何其他注意事项。 他们是否需要将 GH4 和 SH4 连接到 VALUE_SUPPLY 以避免错误地报告 VDS 故障?

    未使用的 GHx 必须保持开路。 由于没有 FET、可能会发生 VGS 故障。 是的、SH4 应连接到 LS-FET 的阀和漏极、如示意图中所示。  

    此致、Murugavel  

    [/quote]