This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:TRQ_DAC 位设置处理

Guru**** 2867410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615301/drv8899-q1-trq_dac-bit-setting-handling

器件型号: DRV8899-Q1

您好团队:

我担心 CTRL1 寄存器中 TRQ_DAC 寄存器位的处理问题。 根据我的理解、支持的位值范围为 0 到 15。

最初、我将位值设置为 7。 但是、在后续的写入周期中、我只能配置 8 到 15 之间的值。 在以下周期中、该寄存器不接受小于 7 的值。

这是预期的硬件行为、还是应该注意到任何限制? 我已经查看了软件逻辑、没有发现任何问题。

您能否说明在这种情况下应如何处理 TRQ_DAC 寄存器位?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basavaraju:

    感谢您问这个问题。

    根据我的理解、支持的位值范围为 0 到 15。

    是的。 TRQ_DAC 将接受 0 到 15 之间的任何值。  

    [引用 userid=“675660" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615301/drv8899-q1-trq_dac-bit-setting-handling

    最初、我将位值设置为 7。 但是、在后续的写入周期中、我只能配置 8 到 15 之间的值。 在以下周期中、该寄存器不接受小于 7 的值。

    这是预期的硬件行为、还是应该注意到任何限制? 我已经查看了软件逻辑、没有发现任何问题。

    [/报价]

    非预期行为。 TRQ_DAC 接受 0 到 15 之间的任何值。 我也使用 EVM 验证了这一点。 我怀疑您的应用中的软件存在一些问题或限制。 您是执行 OR 还是将实际值写入寄存器位?  

    您能否阐明在这种情况下应如何处理 TRQ_DAC 寄存器位?

    TRQ_DAC 允许在器件处于唤醒状态时随时以 0 至 15 范围内的任何形式对其进行显式写入。 即使电机正在运行或电机通过保持电流停止、也可以写入该数据。 无限制。

    此致、Murugavel