This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:UCC14141 — 次级没有输出

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1613054/ucc14141-q1-ucc14141--no-outputs-at-secondary

器件型号: UCC14141-Q1

大家好、我正在测试牵引逆变器的新电路板。 我的输入为 12V、默认情况下、PGG 和 ENABLE 引脚都被拉至高电平。 但不会在次级获得任何输出。 配置为 VCC - VEE 20V 和 GND - VEE 为 5V。 Qg = 3.9uC。 请更改原理图。 此外、我还对其进行了修改、以增加输出电容器、但仍然没有结果。 请告诉我需要修改的内容。 GDPS.pngMOD_gdps.jpeg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我将能够做这个原理图审阅由星期三. 我将告诉您、原理图 A 中由不遵循计算器中针对输出电容器的建议而导致的最常见问题之一。 我会给星期三 2/11 详细的回顾,但如果可以的话  填写计算器、并将其附加到该主题 、并确保组件尽可能严格地遵循指导原则、这将有助于加快调试过程。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    有 两个 问题导致无法启动。

    -输出电容器需要调整。  

    - Rlim 电阻器应替换为 RDR 选项。

    直接耦合

    有四个输出电容需要正确才能使器件正常工作。

    - Cout1

    - Cout2.

    - Cout3.

    - Cout1B

    Cout1 和 Cout1B 均来自 VDD VEE。 两者的区别在于、Cout1 应放置在偏置电源附近、而 Cout1B 应放置在栅极驱动器附近。 Cout2 和 Cout3 也应 由 栅极驱动器放置。

    Cout1 应始终为 10uF 电容器和 0.1uF 电容器 。 其他电容器的容值取决于您的应用。

    我根据您给我的规格填写了计算器、这就是结果。

    Cout1B = 24.7uF

    Cout2 = 12uF

    Cout3 = 40 μ F

    使用这些电容将有助于稳定器件的输出。

    电容的确切值可能会根据您的静态电流而变化。 请 下载随附的计算器并填写该电流和开关频率 。 电容值可能会根据 这些值而变化。

    我也会推荐 实现 RDR 电路 。 它会显著提高器件的稳定性和效率。

    以下是计算器中 RDR 电路的建议值

    随附的计算器:

    e2e.ti.com/.../UCC1414x_2D00_Q1_5F00_Calculator_5F00_V8-_2800_2_2900_.xlsx

    此致、

    Carter