This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:LCS-FL-CYL20 + DRV2911EVM:水功能弱振动/高音声音—这是否正常?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615377/ulc1001-drv2911evm-lcs-fl-cyl20-drv2911evm-water-function-vibration-weak-high-pitched-sound-is-this-normal

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
Thread 中讨论的其他器件: ULC1001

TI 团队大家好、

我将与 DRV2911EVM 评估 LCS-FL-CYL20。 将 LCS 连接到 EVM 后、我按下“Calibration"按钮“按钮、然后按下“Water"按钮“按钮。 但是、压电体似乎没有按预期振动、并且水没有被有效去除(它不会“滑动/击退“水)。

在振动过程中、我还会听到高音“钥匙“的声音。

我有一个行为的简短参考视频(随附)。

IMG_0120.zip 

请告知:

  1. 使用 EVM 水函数时、这种行为是否适用于 LCS-FL-CYL20、或者它是否表示可能存在问题(例如,压电断开/短路,机械分层等)?

  2. 操作过程中的高音是否正常?

测试设置/过程

  • 器件:LCS-FL-CYL20

  • EVM:DRV2911EVM

  • 步骤:连接 LCS→按“Calibration"→“→按“Water"</s>“

  • 观察结果:振动似乎较弱;取水效果不佳;可以听到高音声

如果您需要任何其他信息(布线照片,测量结果等)、请告知我。

此致、
Conor

 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    运行校准后、您能否分享 ULC1001 GUI 的屏幕截图? 是否使用 ULC GUI 默认值? 我认为默认值是针对我们较新的环形压电 LCS、而不是您拥有的圆柱式压电 LCS。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    您是否使用 ULC GUI 默认值? 我认为默认值是针对我们较新的环形压电 LCS、而不是您拥有的圆柱式压电 LCS。  [/报价]

    我尚未使用 GUI 写入 ULC1001。
    是否没有为“气缸压电式 LCS“定制默认 EVM 设置?
    如果您有圆柱体压电 LCS 的任何 GUI 设置、请与我分享这些设置吗?

    运行校准后、您能否分享 ULC1001 GUI 的屏幕截图? [/报价]

    另外、GUI 屏幕也是这样。

    谢谢、

    Conor

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    GUI 默认值针对 LCS-FL-RNG15 进行了优化。 对于 LCS-FL-CYL20、请使用如下所示的区域参数频率范围。  

    还需要调整输出端的 LC 滤波器。  

    此致、
    Sydney Northcutt