This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A-Q1:提供 HTSSOP 封装

Guru**** 2766605 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611171/drv8434a-q1-htssop-package-availability

器件型号: DRV8434A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8434-Q1、DRV8889-Q1

尊敬的团队:

我们需要建议在器件的输出引脚 (AOUTx 和 Boutx) 上查明以下故障。  

电池短路、接地短路和开路负载故障。

我们知道、该器件缺少 SPI 接口、并使用单个故障输出引脚进行所有指示。 我们的目标是精确确定具体的故障类型。  

此外、请确认 DRV8343A-Q1 是否采用 HTSSOP 封装。

谢谢。

Rahil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    DRV8434-Q1 具有一个适用于所有故障的故障指示引脚 nFAULT、以及一个用于指示电机失速的 STL_REP 引脚。  

    我们知道、该器件缺少 SPI 接口、并使用单个故障输出引脚进行所有指示。 我们的目标是精确确定具体的故障类型。  [/报价]

    遗憾的是、根据 nFAULT 引脚状态区分所有可能的故障可能并不直接。

    可以观察某些模式并据此作出结论。 请参阅数据表中的故障条件汇总表。 由于失速检测具有专用的报告引脚以及 nFAULT、因此可以轻松区分。 开路负载 OL 将在 nFAULT 上报告、但电机将继续由另一个连接的线圈驱动。 如果发生 OCP 事件、nFAULT 将在 tRETRY 后自行清除、并在过流时重复清除脉冲、例如 STB 对电池短路和 STG 对 GND 短路事件。 tRETRY 是定义的 4ms 重复率、可用于微分。 OCP 还将禁用输出、并在 tRETRY 重复此模式后重新启用、直到短路消除。

    VM UVLO、这是分度器禁用并在 VM 恢复时复位的唯一情况。 这会使分度器恢复到初始位置 45° 电角。 所有其他故障都将使分度器保持工作状态。 例如、VCP CPUV 故障会禁用输出、但会使分度器保持工作状态、如果 CPUV 故障是间歇性的、这将显示为缺失的步长。 在实际使用中、除非 VCP 引脚受到虐待或器件损坏、否则绝不会发生 CPUV。 最后是热关断 TSD。 这将使分度器保持运行、但在此类事件期间禁用输出、并在器件冷却时恢复。 这样做的效果也会遗漏阶跃或位置误差。   

    此外、请确认 DRV8343A-Q1 是否采用 HTSSOP 封装。

    它仅提供 VQFN 封装选项。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的穆鲁加维尔,感谢您的反馈。

    “如果发生 OCP 事件、nFAULT 将在 tRETRY 后自行清除、并在过流时重复清除脉冲、例如 STB 对电池短路和 STG 对 GND 短路事件。 tRETRY 是定义的 4ms 重复率、可用于微分。 OCP 还将禁用输出、并在 tRETRY 重复此模式后重新启用、直到短路消除。“

    在实验室测量过程中、我观察到以下行为。 您解释了每 4ms tRETRY 检查是否存在故障。

    我们的要求是识别线圈 1 和线圈 2 上的故障 (SCG/SCB)。

    在数据表中提到了输出引脚上的任何故障、两个 H 桥都将关断。

    我们希望得到您的建议/解决方案、以识别 col1 和 coil2 上的个人故障。

    谢谢

    Rahil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    [引述 userid=“590213" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611171/drv8434a-q1-htssop-package-availability/6229185

    我们的要求是识别线圈 1 和线圈 2 上的故障 (SCG/SCB)。

    在数据表中提到了输出引脚上的任何故障、两个 H 桥都将关断。

    我们希望得到您的建议/解决方案、以识别 col1 和 coil2 上的个人故障。

    [/报价]

    遗憾的是、在这个特定的驱动器器件中、无法区分哪个线圈 A 或 B 在本机短接。 基于 SPI 寄存器的驱动器(例如 DRV8889-Q1)可以通过 SPI 寄存器提供此类精细信息。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的建议。

    DRV8889 具有更高的 RDS、因此我们没有选择器件。

    您能否确认以下方法有效。

    如果故障导致故障引脚输出低电平、控制器应通过使能/nSLEEP 引脚禁用驱动器。 然后监控驱动器输出引脚以确认故障。

    谢谢

    Rahil。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    [引述 userid=“590213" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1611171/drv8434a-q1-htssop-package-availability/6231043

    您能否确认以下方法有效。

    如果故障导致故障引脚输出低电平、控制器应通过使能/nSLEEP 引脚禁用驱动器。 然后监控驱动器输出引脚以确认故障。

    [/报价]

    这可能是可行的。 数字端口引脚可以区分逻辑低电平和逻辑高电平、但不能区分任何中间电压。 当电桥处于活动状态时、电压将开启和关闭、以通过线圈调节电流。 因此、逻辑电平将以 20kHz 至 80kHz 的速率脉冲、而不是直流电平。 必须考虑这一点。 当 nSLEEP = 1 时、输出电压将不再进行开关、如果没有 SCB、可能会读取 0V。  

    此致、Murugavel