This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:是 DRV8701ERGER 或 DRV8701PRGER 是用于 DRV8701ERGET 的引脚对引脚兼容性

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616376/drv8701-is-drv8701erger-or-drv8701prger-are-pin-to-pin-for-drv8701erget

器件型号: DRV8701

你好

我的项目正在使用 DRV8701ERGET、它已停产/已停产。我们希望在不更改硬件的情况下找到替代产品、请提供帮助

谢谢你

Guy C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    感谢您发送编修。

    “是 DRV8701ERGER 或 DRV8701PRGER 是用于 DRV8701ERGET 的引脚对引脚兼容性“。 是的 、DRV8701ERGER 是引脚对引脚的、与 DRV8701ERGET 是同一产品。 “T"表示“表示已过时的卷带、“R"表示“表示当前正在发货的卷带。 编号之后的后缀 E 和 P 代表数据表中提到的两种不同功能型号。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel  

    感谢您的快速响应、

    您说“正在配送“。 它是否将在可播种的 未来随时停止运输? 如果是、何时?

    您还可以提供其他哪些替代方案?

    谢谢你

    Guy C  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    您说过“正在发货“。 它是否将在可播种的 未来随时停止运输? 如果是、何时?

    也就是说、当前未发货的是卷带版本、而当前发货的是卷带版本。  在可预见的将来、没有计划停止提供任何此类 DRV8701ERGER 或 DRV8701PRGER。 事实上、TI 停止了我们大多数产品的“卷带“版本、仅提供卷带选项、因此标记为“已停产“。  

    此致、Murugavel