This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:是否可以使用 DRV8703-Q1 来驱动单个单向螺线管?

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1608727/drv8703-q1-is-it-possible-to-drive-a-single-unidirectional-solenoid-using-the-drv8703-q1

器件型号: DRV8703-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8705-Q1

关于 DRV8703-Q1、请允许我提出以下问题 1 至 3。

如果我的英语不完美,那就很抱歉了。 我会尽力解释

 

是否可以使用 DRV8703-Q1 来驱动单个单向螺线管?

2.驱动螺线管时、在半桥配置中使用外部 N 沟道 FET 是可以接受的吗? 此外、在这种情况下、将 MODE 引脚设置为 MODE=0 是否可以接受?

3、如果不使用电流检测功能,没有实施分流电阻,那么 SP 引脚和 SO 引脚的适当连接是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    DRV8703-Q1 是该器件的上一代产品。 DRV8705-Q1 在~5 年前作为 DRV8703Q1 的下一代产品发布。 如果您开始新设计、我们推荐使用 DRV8705-Q1。

    DRV8703/8705-Q1 可驱动螺线管驱动器。 下面是连接示例。

    以下是未使用情况的注意事项。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    感谢您提供电路参考示例。

    我正在考虑使用 DRV8703-Q1 进行螺线管驱动。

    我还有两个问题。

    1.我相信您提供的图来自 DRV8705-Q1 数据表。 是否可以将 DRV8705-Q1 的未使用引脚处理方法应用于 DRV8703-Q1?

    2.将 DRV8703-Q1 用于半桥电磁阀驱动时、是否根据情况将 MODE 引脚设置为 MODE=1?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    图 6-6 适用于 DRV8705Q1、不适用于 DRV8703Q1。

    2. MODE=1 可用于半桥控制。 但是、无法单独禁用每个通道。 两者都将通过 nSLEEP 处于高阻态。

    DRV8705Q1 可使每个通道处于高阻态。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以再问几个问题吗?
    如果 DRV8703-Q1 不使用电流检测功能、是否可以移除分流电阻器?
    在这种情况下、应如何处理 SN 引脚和 SO 引脚连接以避免出现问题?

    很抱歉有很多问题。
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 您可以创建新的 E2E 帖子来解答更多新问题吗?  

    无需放置分流电阻器。 请保持以下连接、然后不要放置分流电阻器(短接/0 Ω)。 因此引脚可以保持悬空。

    此致

    Shinya