This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316D:器件选择和演示代码

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614758/mcf8316d-device-selection-and-demo-code

器件型号: MCF8316D
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

尊敬的团队:  

您是否可以帮助检查 MCF8316D 是否为低于电机规格的最佳解决方案?  

此外、该器件是否已集成 FOC 算法、客户是否需要编写代码?  

 

工作电压范围:10.6 - 16.8V
L:标称 6.475 μ H
r:标称值 31.0m Ω
线圈转动:20 圈
反电动势@100krpm:7.35V 标称值
极点:1 对
最大值 旋转速度:160kRPM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    MCF8316D 最高可支持最大值 90KRPM 的转速(1 极对)。 请查看 MCT8316A 产品、它可以处理高达 180KRPM 的转速。

    谢谢、
    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Dhinesh、  

    对于 MCT8316A、有两个问题:  

    1.如果未使用降压、则应如何处理 SW_BK、FB_BK 和 GND_BK 引脚? 直接连接到 GND 还是悬空?  
    2. DACOUT 和 SOX 引脚是否应连接到 MCU 的通用 GPIO 或专用引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhinesh:  

    我可以得到您的答复吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    如果未使用器件的降压稳压器、则应通过设置 BUCK_DIS = 1 来禁用它。

    请确保以下连接:
    -将 SW_BK 保持未连接状态
    -将 AVDD 连接至 FB_BK
    -将 GND_BK 连接到电路板地

    DACOUT 用作器件的模拟输出、如果需要监控状态变量、可连接到 MCU 的 ADC 引脚。

    SOX 引脚应与为调试目的提供的测试点保持未连接状态。

    谢谢、

    Dhinesh