This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8833:想知道 DRV8833 是否适合我的应用

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8833, DRV8424E, DRV8835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1615454/drv8833-wondering-if-the-drv8833-is-fit-for-my-application

器件型号: DRV8833
主题中讨论的其他器件: DRV8871DRV8424E、DRV8835

您好:

我正在设计一只具有 5 个直流电机的人工手、每个电机需要独立的速度和方向控制。 我的 MCU 具有有限的 PWM 输出、因此我无法直接驱动 5 个 DRV8871 驱动器。

我考虑使用 3 个 DRV8833 双电机驱动器(涵盖所有 5 个电机)和以下控制方案:

  • 通过 IN1/IN2 引脚进行方向控制(使用 GPIO)
  • 通过向所有驱动器的 nSLEEP 引脚施加单个 PWM 信号进行速度控制

这是可行的方法、还是您会推荐更适合此应用的替代解决方案?

谢谢你。