This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV11873:需要 DRV11873 保护、芯片烧毁。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV11873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616915/drv11873-drv11873-protection-needed-chip-burnout

部件号: DRV11873

您好:

我使用我的电流原理图(随附)完成了大量 DRV11873s 测试。 99.5%的电机启动时间完美、可以运行数小时。 我可以打开和关闭电机、还可以通过电位器调整速度。  

我遇到芯片故障的几次、它会停止随机工作、然后再也不会打开。 在极少数情况下、DRV11873 会发热、甚至在几种情况下会吸烟。

我正在使用 9V 电池供电、我正在驱动从旧硬盘驱动器中取出的硬盘驱动器电机。

如果更多信息对我有帮助、请告诉我。  

非常感谢、  

g

 

motordriver.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GG、

    您能否详细解释一下器件停止工作或损坏的情况。 我们将需要有关器件运行的电流大小和速度的更多信息。 如果您有一些波形、请也分享它们、这将有所帮助

    此致、

    Rajesh