This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500 MOSFET 选择

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1607959/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500-mosfet-selection

器件型号: DRV2700EVM-HV500

您好:


在 DRV2700EVM-HV500 中、您已选择 MOSFET BSS127 H6327XTSA2、能否请向我建议适合 800V 应用的 MOSFET (I_out= 10mA)。


感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队将查看您的 问题 、并在本周在星期一度假后回复更多评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、谢谢。 您还能向我解释一下如何计算 Rd 漏极电阻和 Rs 源电阻(该 EVM 中的为 Rd=R27+R22 和 Rs= R4)

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lesdey,  

    通常我们不推荐其他方的组件、但我做了一些快速搜索、一些示例可以是 IXYS IXTA08N100D2  或  STMicroelectronics STB10N95K3。  

    源极电阻器 Rs 为与反馈引脚交互的晶体管设置电流。 对于 3.3V 或 5V 输入、通常使用 2k Ω 至 10k Ω 的值。 您可以保持与 EVM 类似的值。  

    漏极电阻 Rd 会限制流经 MOSFET 的电流、并定义反馈引脚上的调制增益。 在 800V 条件下、您必须相对于 500V EVM 增加这些值、以使电流大致相同。  与 500V 设计相比、值增加~60%。确保您的电阻器 Rd  的额定电压为高电压 (800V)。 标准 0805 电阻器通常仅具有 150V 至 200V 的额定电压;您可能需要使用多个电阻器串联或特定的高电压额定值元件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    从我这边我用  IPN95R3K7P7ATMA1 与适当的反馈网络电阻计算 800 V ,但我的电路不能超过 600V,这是正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电路限制在较低的输出电压 (600V、而不是 800V) 是正常现象、这可能是由于反馈或输出级中其他元件的电压额定值、而不是初级 MOSFET 本身。 IPN95R3K7P7ATMA1 MOSFET 的漏源电压 (Vdss) 额定值为 950V、因此能够处理 800V 输出。

    该限制可能来自反馈或校正路径中的其他组件:
    • 输出二极管额定电压:  次级整流器二极管(在图中标记为 D2/RFUH25TB3S,但在原理图中不清楚)需要处理高于最终输出电压(设计中为 800V)的反向电压。 如果该二极管的额定电压仅为 600V 或 350V、则会击穿并钳制输出电压。
    • 反馈电路元件限制:  运算放大器 (OPA2376AIYZDR) 的最大额定电源电压仅为 5.5V。 必须仔细选择连接到它的分压电阻器、不仅要获得正确的比率、还要考虑其各自的最大工作电压额定值。 标准小型表面贴装 (SMD) 电阻器通常具有非常低的最大额定电压(例如,每个元件 50V 至 100V)、这在高压设计中很容易超出、导致这些电阻器出现故障或呈现非线性行为。
    • 变压器饱和/设计:  反激式转换器将能量存储在变压器铁芯中、功率传输受磁芯饱和和物理尺寸的限制。 如果变压器设计不能在您的特定负载条件下处理完整 800V 输出所需的功率/能量传输、它可能会饱和并限制电压。  
    要达到 800V、应该验证  最大额定电压  钳位电压  单个工作电压额定值  对反馈网络中的所有电阻器、替换其遇到的额定电压较高的任何元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我尝试改变二极管、但输出电压仍然相同、我观察到、即使我更改了反馈网络电阻器、SW 电压也不能超过 50V!

    您是否已经有 800V 或 1000V 输出的参考设计?

    非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lesdey、遗憾的是、我们没有 800V 或 1000V 输出的参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么下一步是什么来验证你是否可以帮助我请!

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下两个主题、看看它们是否可以提供帮助: e2e1、 e2e2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,我跟着不同的主题,我能够达到 800V,但只是非常简短。 如图所示、Vout(粉色)仅在开始时达到 800V、然后降至 600V 至 500V。同样、Vfb(蓝色)在开始时为 1.3V、但之后会降低、驱动器无法提供更多能量将其恢复到 1.3V(按照我的理解)。
    我已经尝试将 Rext 更改为 7.5kΩ、我还尝试了将 GAIN1 和 GAIN2 引脚连接到逻辑 1 而不是 0 (GND)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是在连接负载的情况下压降还是没有负载?

    您是否已经确认所有元件的额定输出电压都很高?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    压降为空载。  
    是的,我使用了具有适当额定电压的组件!

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否共享您正在使用的变压器?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用 ATB322515-0110、这是 DRV2700EVM500HV 中使用的变压器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lesdey:

    我们将审查您的更新、并尽快回复您。
    请预计 2016 年 2 月的假期会有一些延迟。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师