This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:nFAULT 信令检查步骤

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618683/drv3946-q1-nfault-signaling-check-steps

器件型号: DRV3946-Q1

image.png

在 nFAULT 信令检查期间、TI 是否建议仅读取 status0 寄存器以确认 nFAULT 状态? 或者、系统集成商也负责检查实际的 nFAULT 引脚状态? 如果是、则可以在执行该测试时检查引脚的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prachi、

    感谢您问这个问题

    其中一种方法应该很好。 但使用系统将用于应用程序读取 nFAULT 的相同方法。

    谢谢、

    Ibinu