This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:在 SDO 具有 VDD_ERR 的情况下、如何执行 CLR FAULT 命令恢复。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1618681/drv3946-q1-how-can-the-recovery-be-clr-fault-command-in-case-where-the-sdo-is-having-vdd_err

器件型号: DRV3946-Q1

image.png

对于 VDD_OV、SPI 指示为 VDD_ERR、那么如何发送 CLR FAULT 命令作为恢复命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prachi、

    在出现 VDD_ERR 的情况下、我们仍能够通过 SDI 写入寄存器。  

    只有通过 SDO 读出的位才是 Hi-Z。

    谢谢

    Ibinu