This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962VEVM:DRV91690 编程帮助。 (我知道我的 TI 器件型号错误、91690 不可用)

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1614969/drv8962vevm-drv91690-programming-help-i-know-my-ti-part-number-is-wrong-91690-as-not-available

器件型号: DRV8962VEVM
主题中讨论的其他器件: DRV91690

我尝试对一款使用 DRV91690 MCU/网关驱动器的工具进行编程、但收到了来自目标配置文件的这个错误消息。 搜索 CCS App Store 时、不存在器件支持。 我知道这不是一个公开可用的芯片。 我能否获得 CCS6 所需的插件以便正确编程? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    SDK 中提供了在 CCS 中启用 DRV916xx 所需的其他文件。 您是否有访问 DRV916xx SDK 的权限?

    请接受我朋友的申请、因为我需要其他详细信息来提供 SDK 访问权限。

    谢谢、

    Dhinesh