This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1:单分流器运行的原理图参考

Guru**** 2846800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1616170/drv8363-q1-schematic-reference-for-1-shunt-operation

器件型号: DRV8363-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用单分流器工作原理图、

如果可以、如何连接这些未使用的引脚? (SOB、SOC、SPB、SNB、SPC、 SNC — 连接至 GND 或 VCC 或将其悬空)

您能否检查单分流器运行与三分流器运行相比的副作用?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    我们建议将 SPx-SNx 短接并将其接地。 以防止在 CSA 输入上产生噪声。 您可以浮动 SOx。

    与三个分流器相比、使用单分流器的主要缺点是无法获得单独的相电流、只能依靠总电机电流。  

    这可能会使使用复杂 FOC 算法变得更难实现、但最终决策将取决于客户。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的支持,很抱歉由于农历新年假期延迟回复。

    您能否再次确认以下方框图是否正确?

    (SPx 和 SNx 至 GND、无任何电阻器/SOx 悬空)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    这看起来是正确的。 但只是为了确认只有 SOB 和 SOC 悬空吗? 因为仍需要连接 VREF。

    此致、

    Akshay