This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704EVM:DRV8704 故障检测能力超过 33V

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, DRV8704EVM, DRV8262, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619160/drv8704evm-drv8704-failing-over-33v

器件型号: DRV8704EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8704DRV8262DRV8711

我正在设计一个双路 48V 珀尔帖驱动器、我想使用 DRV8704;我打算使用~100mH 的电感、因为珀尔帖主要是电阻负载。 我购买了 DRV8704EVM 评估板。 我可以在 24V 下运行评估罚款、但当我缓慢地将电压斜升至所需的 48V 时、DRV8704 的故障电压约为 33V。 设备不会超过正常温度、并突然出现可听的“砰砰“声。  在升高“电机“电压时、xIN1 和 xIN2 都保持高电平状态。

我是否误导了 52V 评级?  

 

谢谢你

Brett

 

Eval:www.ti.com/.../DRV8704EVM

器件:www.ti.com/.../DRV8704

编辑:忘记提及。 珀尔帖的额定电流为 5A。 我正在使用 0.015 的 Rsense 将其限制为 4.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    感谢您的发布。

    我错了 52V 评级吗?  [/报价]

    您是对的。 最大工作温度 此器件的电机电源电压为 52V  

    我可以在 24V 下运行评估微调、但当我缓慢地将电压斜升至所需的 48V 时、DRV8704 的故障频率约为 33V。 设备不会超过正常温度、并突然出现可听的“砰砰“声。  在升高“电机“电压时、我已将 xIN1 和 xIN2 都保持在高电平状态。

    我假设您有 DRV8704 的备用 IC、能够返修 EVM 以更换故障器件。 如何 使用 板载 PWM 发生器和跳线连接来控制 EVM?  

    如果您使用外部 Launchpad 来控制器件、能否尝试以下操作? 以及在  xIN1 和 xIN2 都保持 低电平状态时升高 VM?  

    Peltiers 的额定电流为 5A。 我使用 0.015 的 Rsense 将其限制为 4.5A

    通常、珀耳帖元件 (TEC) 的电阻非常低。 为什么需要 48V? 纯阻性负载不支持片上电流调节。 您提到过您计划将 100mH 串联电感器与 TEC 一起使用、对吗? 5A 时为 100mH 应该非常昂贵。 也许您可以考虑将 fPWM 频率提高得多并使用更小的 uH 电感器? 例如 100kHz? 您可以考虑使用 DRV8262 集成式 FET BDC 电机驱动器来实现此目的。 其数据表介绍了如何使用 TEC 驱动 TEC — 如下所示。 您可以使用外部 100kHz PWM 驱动控制、使用 IPROPI 向控制器提供电流反馈并管理占空比以进行电流调节、而不是使用片上电流调节。 谢谢你。

      

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    是的、我可以接触到几位技术熟练的技术人员、他们更换了该部件。 确认在升高电压之前、在 24V 下未发生短路和功能。

    我正在使用一个备用的 ST32 微评估板、以便生成 100kHz PWM 信号并运行 SPI 总线。 我还尝试了使用板载 555 信号。 但在升高电压时没有对驱动器进行脉冲操作。 100kHz 和~100uH 电容可使经过珀尔帖的“类直流“电流平稳。 您不想对珀尔帖产生脉冲、但我不会因器件可以处理的纹波量而下降。

    我希望在每个 Peltier 上使用两个 Coilcraft XGL1010-563MED:XGL1010-563MED Coilcraft |电感器、线圈、Chokes | Digikey Marketplace

    我也不喜欢 48V、但系统要求是一项系统要求。 与系统总线一起加入了项目、而 Petiers 已经指定。

    我查看了 DRV8262、最初对使用集成式 MOSFET 很紧张。 使用 100M Ω 总导通电阻的全桥规格、我可以看到 5A 时为 2.5W。 使用结至环境温度 22.2C/W、在环境温度范围内的温度为 55°C。  由于外部 MOSFET、我喜欢 DRV8704。 由于电荷泵、它仍然会变热、但我认为它也不必耗散 MOSFET。 我提到过、它在 24V 电压下工作得很好、但我无法在超过 33V 的电压下工作。

    不幸的是,我没有备件,在这一点上退出患者的 DRV8704! 我可能再得到一些 DVR8704、并尝试在斜升电压的同时将 SLEEP 引脚拉至低电平。 出于好奇、在电压变化期间关断器件背后有什么想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brett:

    感谢您的跟进。

    我了解系统要求、特别是 48V 运行。 根据规范、DRV8704 应支持 48V 运行。 虽然我没有在 48V 下个人测试 DRV8704(2015 版本)、但我定期测试了该器件的轻微型号 DRV8711(2013 版本、DRV8704 的父器件)步进驱动器在 48V 下没有任何问题。  

    不幸的是、我的备件已经用完、目前还没有使用 DRV8704 的病人! 我可能再得到一些 DVR8704、并尝试在斜升电压的同时将 SLEEP 引脚拉至低电平。 出于好奇、在电压变化期间关断器件背后有什么想法?  [/报价]

    我理解这种沮丧。 如果您使用外部 MCU 控制 DRV8704、建议隔离上拉至 VM 的 SLEEPn 引脚、并具有 5.1V 齐纳二极管。 我想这个问题已经解决。 主要是为了保护驱动该引脚的 MCU GPIO。  

    具体思路是、在睡眠模式下将器件保持在复位状态和/或 SLEEPn 处于低电平、会在 VM 电压上升时禁用电荷泵、内部数字电源 V5。 SLEEPn =低电平、可复位可选逻辑高电平否则低电平即可执行上电序列。 电源斜升至稳定值 48V 后、将 SLEEPn 设置为唤醒逻辑高电平。 这不是一项要求。 这将帮助我们看看受控上电是否可以避免 48V 时的 IC 损坏、而这并不是数据表规定的要求。 希望您可以尝试此序列。  将 xIN1 和 xIN2 保持在 低电平状态将使所有 MOSFET 处于关断状态、而 xIN1 和 xIN2 都保持在 高电平状态将打开所有低侧 MOSFET。  

    DRV8704 还应能够驱动 100kHz 的 fPWM、具体取决于 MOSFET 的特性、最大值为 fPWM 为 500kHz。  

    此致、Murugavel