This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV835x 上为负 V

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1619624/drv8350-negative-v-on-drv835x

器件型号: DRV8350

您好团队:

我有一个关于 DRV835x 的快速问题、DRV835x 是否支持负电压?

从数据表中看、似乎没有、因此我想与您核实。
为了确保 FET 关断、客户不是使用 0V 来关断栅极。 这是为了防止任何具有低阈值电压的器件发生击穿。 客户表示布局不佳可能会导致寄生电容升高电压、从而导致击穿。 我们可以对 DRV835x 使用相同的方法吗?  
如果没有、我们是否有可提供帮助的保护功能?

谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jade、

    客户是否有一个关于他们如何和在何处施加负电压的方框图?

    我不推荐这家酒店 我们的器件具有用于关断栅极的内部下拉 FET 和用于使栅极保持关断的内部无源下拉电阻。 我看到一些客户在 GATE 和 SOURCE 引脚之间添加一个 100k 的下拉电阻、以保持栅极关断并防止由于寄生效应而意外导通。

    此外、如果客户使用 6x PWM 模式、器件将阻止指令 INH 和 INL 同时开启、从而防止击穿。 除此之外、我们还具有 VDS OCP、可防止高电流击穿事件。

    此致、

    Akshay