This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:MCQ6532 与 MCF8329A-Q1 支持请求

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS-Q1, DRV8904-Q1, MCF8329A-Q1, MCF8329A, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1617419/mcf8329a-q1-mcq6532-vs-mcf8329a-q1-support-request

器件型号: MCF8329A-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8904-Q1MCF8329A、MCF8329HS、MCF8329HS-Q1

您好:

 

我的客户一直在调查 BLDC 电机、其中一个候选客户是 MPQ6532。  如果我使用交叉参考、它提供了 DRV8904-Q1、但它提到了 MPQ6523。  实际上、DRV8904-Q1 是 BDC 驱动器、因此不应该替代。

实际要求如下所示、他们说另一个候选器件是 MCF8329A-Q1、但他们更喜欢使用有传感器、因为他们担心稳定的开/关操作、因为他们知道 MCF8329A-Q1 等无传感器器件在启动时应该需要一些延迟。  因此、他们从未使用过无传感器器件、我想说服他们、无传感器器件也与有传感器器件有竞争力。  它们知道每个驱动器的优缺点、因此唯一的问题是使用无传感器器件时保持稳定的开/关操作。

-相数: 3.

-波兰数: 8.

-插槽数: 12

-输入电压:8~16V

-当前: 64A (max)

-方向通过高/低和速度通过 PWM

 

问题/请求

1.请提供 MPQ6532 和 MCF8329A-Q1 之间的比较表吗?

2.您能否提供数据说明 On/Off 可以与 MPQ6532 等有传感器设备竞争?  如果您能描述每台设备的实际行为、这将非常有用、因为它令人信服。  不过、这可能是 MCF8329A-Q1 中的 MTR_STARTUP。

3.如果 MPQ6532 不是 MCF8329A-Q1、您会向我推荐最具竞争力的器件吗?  如果不是 MCF8329A-Q1、您是否会向我提供上面显示的数据?

 

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yoshikazu:

    此实现方案的最终应用是什么? 无传感器 FOC 解决方案为风扇或泵等应用提供可靠的电机启动。

    他们是否有任何特定的电机启动时间要求? 此外、您能否分享电机电气参数(电阻,电感和 BEMF 常数)?

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhinesh-san、

    感谢您发送编修。  我得到了他们的答复,如下所示。  请提供材料说服他们吗?

    -申请将是 EWP 或 EOP

    -预计转速为 200rpm~5500rpm

    -实际启动时间要求正在调查中

    -电机电阻=93.6mOhm、电感=97uH、BEMF 常数尚不确定

    -速度控制的收敛时间和波动范围最终也将被指定,但现在正在调查

    基本要求

    - MCU 不在电机驱动电路上

    - ECU 将仅通过 PWM 信号控制旋转速度

    -通过高低信号实现旋转方向功能

    -电机转速反馈控制功能

    由于以下原因、他们没有使用无传感器器件、因此如果您可以为我提供这些器件的数据/材料、他们将能够使用无传感器驱动程序。

    *********

    使用带传感器器件的原因是为了在正向和反向旋转之间实现快速可靠的切换。  他们知道无传感器方法需要一些学习来估计启动时的转子位置、并且在重负载下存在失去同步的风险、因此不将其用于此应用。  这里使用了一种使用短方波的简单驱动方法。

    *********

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yoshikazu:

    我们建议使用 MCF8329HS 器件、该器件是 MCF8329A 的升级版本、包含了许多新特性。 该器件广泛用于水泵应用。 由于水泵应用中启动期间的负载较低、因此电机启动可以更可靠。 它们可使用 MCF8329HS 评估模块进行初始测试。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhinesh-san、

    感谢您发送编修。

     1.您能给我更多的数据和/或材料信息,以说服他们,即使是无传感器的设备也能满足他们的期望吗?  我将访问下一个星期二来讨论 MCF8329x-Q1 器件。  我希望您能提供 MPQ6532 和 MCF8329HS_-Q1 之间的比较表、以及显示“正向和反向旋转之间快速可靠切换“的数据/材料。  如果在 E2E 论坛上遇到困难、您能通过友情申请联系我吗?

     2.如果我对 BLDC 产品进行了滤波、那么 MCF8329H-Q1 的价格比 MCF8329A-Q1 便宜、即使 MCF8329S-Q1 像您提到的那样是 MCF8329A-Q1 的升级版本、但正确吗?  如果是、大多数客户都会使用 HS。

     此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yoshikazu:

    1.我已向您发送 友谊请求,详细讨论这一主题。

    2.是的,你是对的。 我们建议 MCF8329HS 用于所有新计划。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhinesh-san、

    感谢您的支持。  我很难从我公司的 PC 上回复、我点击这个主题时显示“错误请求“、所以我从我的私人 PC 连接到这里、但您认为 MCF8329HS-Q1 可能会修复他们的担忧吗?  如果是、是否可以在 E2E 此处发送一些数据或材料、因为我没有看到您的友谊请求、明天需要拜访我的客户?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yoshikazu-san:

    电机启动性能取决于特定的电机参数和运行负载条件。 MCF8329HS 具有稳健的无传感器 FOC 算法、经验证能够可靠地启动不同类型的风扇和泵电机。 我建议客户在继续进行定制电路板开发之前使用 MCF8329HS EVM 测试其电机以评估电机启动性能。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhinesh-san、

    感谢您的其他评论、很抱歉未能尽快回复您、因为我的公司 PC 仍然无法回复 E2E。

    我昨天拜访过他们、知道他们系统上的 ECU 没有 I2C、因此 MCF8329H-Q1 不是他们的候选器件、但 MCF8329A-Q1 是。   他们了解无传感器方法、需要学习一些知识来估算启动时的转子位置、并且在重负载下存在同步丢失的风险、因此他们仍然认为、除非我们提供足够的数据、否则可能会选择 MCQ6532。  实际上、我们购买了几个 EVM (MCF8329A-Q1)、因此我将在了解如何操作 EVM 后访问它们、并连接电机以检查它是否可以 解决其问题。  

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yoshikazu:

    使用正向/反向速度曲线可实现电机反向旋转。 请使用 MCF8329HS-Q1 进行客户演示、因为与 MCF8329A 相比、HS 版本可提供更好的控制性能。 我是否可以查询 EWP 应用的电机反向要求?

    谢谢、
    Dhinesh